欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪:量产工厂的高效解决方案

  • 2023.11.11 13:23:17
  • 米思米
  • 1925

在现代自动化生产线上,电动夹爪作为一种先进的夹持工具,正逐渐取代传统气动夹爪,成为提高生产效率和质量的关键设备。米思米,作为工业自动化领域的领先品牌,凭借其深厚的技术积累和持续的创新精神,推出了新款电动夹爪,为量产工厂提供了更为高效、稳定的解决方案。本文将结合米思米电动夹爪的产品特点和优势,详细阐述其如何成为量产工厂的高效解决方案。


米思米标准化的二次革命-电动夹爪.png


一、开发契机:解决传统气动夹爪的痛点                                                                                                                               


传统气动夹爪在工业生产中虽然应用广泛,但其存在的一些痛点却限制了生产效率的提升。据客户反馈,使用传统气动夹爪时常常遇到以下问题:


1. 气路系统设计选型时间长:气动夹爪需要搭配复杂的气路系统,包括电磁阀、传感器等多种周边配件,并与PLC连接,整个设计选型过程耗时较长。


2. 设备组装繁琐:由于气动部件众多,设备组装过程复杂且容易出错,增加了生产准备时间。


3. 机种切换停机时间长:在量产机种切换时,需要调整夹具及传感器的位置,调试过程耗时费力,影响生产效率。


4. 气源不稳定导致掉件:气动夹爪对气源的稳定性要求较高,一旦气源出现波动,就可能导致夹持力不稳,出现掉件等严重问题。


针对这些痛点,米思米电动夹爪应运而生,旨在通过技术创新解决传统气动夹爪的不足之处。


二、米思米电动夹爪的产品特点与优势                                                                                                                                  


1. 简化机构组成,降低设计选型难度:米思米电动夹爪相较于传统气动夹爪,在机构组成上进行了大幅简化。传统气动夹爪需要搭配多种气动周边配件,并与PLC连接,而米思米电动夹爪本体仅需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作。这一改进不仅减少了组件数量,还大大降低了设计选型的难度和时间成本。


米思米电动夹爪可降低成本31%.png


2. 缩短设计时间,提高生产效率:在设计时间方面,米思米电动夹爪同样表现出色。传统气动夹爪的设计过程包括气动设计、空压配管、电气设计和电气配线等多个步骤,而电动夹爪则简化为电气设计和电气配线两个步骤。这一简化不仅缩短了设计周期,还减少了气动部件选型、气动回路设计和气动配管作业的时间,使得整个设计过程更加高效、快捷。


米思米电动夹爪提效.png


3. 灵活切换机种,减少停机损失:在量产机种切换时,米思米电动夹爪展现出了极高的灵活性。其行程及夹持力可自由设定,并可预先设定好对应参数。需要切换机种时,仅需一键切换程序即可,无需调整夹具及传感器的位置,大大缩短了切换时间,减少了生产过程中的停机损失。


米思米电动夹爪可降低能耗成本95%.png


4. 提高设备稳定性,保障生产质量:米思米电动夹爪采用伺服电机控制夹持力及行程,输出稳定且可靠。这一特点有效避免了因气源不稳定而导致的夹持力波动问题,大大提高了设备的稳定性。使用电动夹爪可以显著降低工件掉件或未能成功夹取的情况,从而保障生产质量。


三、组件标准化:进一步节省设计时间                                                                                                                                  


米思米电动夹爪还秉承了米思米一贯的标准化理念。组件的标准化处理使得客户无需再花费时间和精力去购买零部件、设计图纸、选型再组合起来。米思米标准化的二次革命新领域产品直接为客户提供了现成的解决方案,进一步节省了宝贵的设计时间。


四、经济型产品:满足市场需求                                                                                                                                            


值得一提的是,米思米电动夹爪作为米思米的经济型产品之一,不仅继承了米思米一贯的高品质和服务,还以更低的价格和更短的交货期满足了中国市场的需求。米思米在开发经济型产品时,以中国市场的使用为前提,首次导入GB规格,生产时去除产品过剩精度的同时满足国内客户的耐久性需求。这种以市场需求为导向的产品开发策略使得米思米电动夹爪更加符合中国市场的实际需求。


米思米经济型产品.jpeg


综上所述,米思米电动夹爪凭借其简化机构组成、缩短设计时间、灵活切换机种、提高设备稳定性以及组件标准化等优势,成为量产工厂的高效解决方案。它不仅解决了传统气动夹爪的痛点问题,还通过技术创新提升了生产效率和质量。对于追求高效、稳定生产的量产工厂来说,米思米电动夹爪无疑是一个值得考虑的选择。未来,米思米将继续秉承创新、高效、稳定的理念,为工业自动化领域贡献更多优质产品。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities